This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:可以输出 30mA(直流)* 48 通道?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615424/tlc5955-output-30ma-dc-48ch-possible

器件型号: TLC5955

您好团队:

是否可以持续输出 30mA (DC)* 48ch = 1440mA?

对于直流输出电流、我们可以设置 PWM=100%正确吗?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    是的、当 VCC >3.6V 且 MC=7 时、最大灌电流能力为 31.9mA。

    此致、

    Emma Wu