This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:询问 TPS61170 的工作电压低于建议的 VIN 范围 (4.5V)

Guru**** 2771135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615227/tps61170-inquiry-regarding-tps61170-operation-below-recommended-vin-range-4-5-v

器件型号: TPS61170

背景:
我们的客户计划将 TPS61170DRVR 用作幻象电源块。 数据表列出了建议的工作输入范围 (P22) 为 VIN = 4.5V 至 15V。 他们希望在输入电压低于 4.5V 时评估器件。未找到描述低于‑4.5‑V 行为的 TI 文档。
问题:
  1. 是否正式不支持在 VIN = 4.5V 以下运行(即超出保证运行范围)、或者是否存在器件仍可能运行的特定条件?
  2. VIN < 4.5V 时、是否存在已知的限制或行为(启动故障,UVLO,开关不稳定,栅极‑驱动电压降低,电流限制偏差)?
  3. 您是否有关于 Phantom‑电源应用中 TPS61170 低‑VIN 操作的任何指南、表征数据或应用手册?
请求:
请提供 TI 关于使用低于建议 VIN 范围的 TPS61170 的官方视图以及任何相关文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    感谢您的联系。

    该器件的建议最低工作输入电压为 3V、 可以在 3V 至 4.5V 范围内工作。

    对于您的问题:

      正式支持 VIN = 3V 至 4.5V 之间的工作电压。

    2、限制 包括 输出功率限制和占空比限制。

    3. 对于此典型应用没有特殊的指导原则。

    在 P22 的应用中、有两个原因可避免 Vin 在 4.5V 以下工作。

    当 Vin 为 4.5V 时、计算出的占空比约为 1-4.5*0.8/24=0.85(假设效率为 0.8)。

    根据 EC 表、器件的最大占空比为 90%。

    2、平均输入电流 约为 0.8A、峰值电流约为 0.9A。

    峰值电流限制的最小值为 1A、最好留出一些裕度。

    但在迁移到客户的应用(不同的输出电压和负载)时、条件可能会有所不同。

    建议申请 EVM TPS61170EVM-280 用户指南(修订版 C)

    然后设置电路并进行测试。

    此致、

    Fergus