This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:Vn(输出噪声)最大限制

Guru**** 2812265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614571/tps7a20-vn-output-noise-max-limit

器件型号: TPS7A20

您好的团队、

我们是否有 Vn(输出噪声)的最大值?

LDO TPS7A2033PDBVR 强调 LDO 低噪声、因此有一个 Vn 参数、它仅指示类型。 发货时是否都会测试此参数? 如果有测量值、最大值是多少 测试期间设置的限值? 最大值 您应该保证多少?  

在设计此参数时应考虑到实验室测量值、并且该参数不太可能超出预期、否则将超出超低噪声。 还应注意在这些参数上可以实现多大的变化。 那么、是否应该有任何具有最大失调电压的计算数据、例如 50uVrms 等数据? 这是这样的分析吗?
我见过用于降低输出电压噪声的 TI 设计文档、但我想在设计此 IC 时评估可能的失调电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roger、

    器件的噪声未经生产过程中的测试。

    数据表中的值是在器件基准测试期间获得的值。

    您可以参考数据表中的 E.C 图、更准确地了解适合您的用例的噪声。

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vahnroy、

    注意到、但是   E.C 图仍然显示典型值、我们是否有保证的 最大值 Vn?  

    还有一个公式可以阐明它将与保持在<20/30/40uVrms 中?

    它们的用例条件:

    VIN:5V 直流或其他产品:4V 直流

    VOUT:3.3VDC

    Iout:5uA(最大值)

    BW:1K~60kHz

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roger、

    我们没有任何保证的最大值。 如果器件正常运行、则器件的性能应接近数据表规格。

    我不知道在运行过程中会导致过多固有噪声的任何原因。  

    谢谢、

    Vahnroy