This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z758:金色图像

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ27Z758, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604257/bq27z758-gold-image

器件型号: BQ27Z758
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746BQSTUDIO

您好、

以下线程指出“BQ27Z746 和 BQ27Z758 需要一个不同的黄金映像才能生产。“

BQ27Z758:BQ27Z758 与 BQ27Z758 的区别 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

1.您能告诉我如何为 BQ27Z758 准备黄金映像吗?

如果我使用 BQStudio 设计 BQ27Z758、我将在下一主题中使用 BQ27Z746EVM。 这是否意味着我无法使用此方法为 BQ27Z758 生成黄金映像?

【常见问题解答】BQ27Z758:我应该在 BQ27Z758 上使用哪个固件? -电源管理论坛 — 电源管理- TI E2E 支持论坛

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    我期待着你的答复。 我 仍在产品选择阶段、不使用 EVM 或 BQStuido。 因此、我们没有该文件。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    您有任何更新吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    需要从您创建的同一硬件生成黄金映像、以确保其兼容。 由于硬件几乎相同、可能是有效的、但我会在运行学习周期之前仔细检查自己