This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:有关如何为 BQ40Z50 导出非加密 SREC 固件的问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608281/bq40z50-regarding-the-issue-of-how-to-export-a-non-encrypted-srec-firmware-for-the-bq40z50

部件号: BQ40Z50

您好、

目前、我使用的程序是加密的、在编程后仍保持加密状态、需要解密才能运行。 如何导出未加密但所有其他参数均未更改的 SREC 固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7585.TI_2D00_PASS_2D00_2026_2D00_1_2D00_21.gg.csv

    您好、Alan、

    请找到随附的 gg.csv 文件。 请帮助从该文件生成未加密的.srec 文件、或建议如何导出.srec 文件。

    谢谢你

    Dony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    请尽快进行分析和解释。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongyu、

    这是不可能的、也不是一种选择。 您只能使用加密的.srec 文件。