This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50 电流调节是否正常工作?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607720/bq40z50-r2-bq40z50-current-scaling-would-work-properly

器件型号: BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ34Z100-G1

您好、

由于 BQ40Z50 具有用于电流检测的 16 位寄存器、因此提出了调节方法。

bq34z100-G1 高电芯数和高容量应用

“数据闪存配置必须调节电流以确保最大电流不超过 32 768mA。 例如、如果最大放电电流为 64A、则比例因子设置为 64 000mA / 32 768mA = 1.95x 或四舍五入为 2x。 数据闪存中的所有电流和容量参数均除以 2。 “

这是否会影响阻抗跟踪算法、因为 chemID 是在没有进行此类缩放的情况下学习的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJ 您好:

    我认为、仔细检查 QMax 是否不会仍然 受到电流调节的影响是有意义的。 黄金映像 Qmax(在学习周期中学习)表示进入电池的电量、理论上、电荷量应保持与学习周期中使用的电池相同的电量。