This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50 唤醒问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606452/bq4050-bq4050-wake-up-issue

产品编号: BQ40Z50

您好、

我已经使用 BQ40Z50 电量监测计 IC 设计了一个 4S BMS。 在测试过程中、我遇到了一个问题:B+和 P+之间的瞬时外部短路无法使 IC 保持唤醒状态。 我需要保持 B+和 P+之间的短接以便与器件通信。 一旦我移除短路、通信就会失败、IC 最终会断电。
请提供解决此问题的指导或故障排除步骤。

此致、
Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinay、

    这通常在发生时发生 DA 配置 未正确设置、并且在 P+与 B+断开连接后、电量监测计会立即触发保护。

    默认情况下、 DA 配置 设置为三节电芯。 将其设置为 4 节电池。