This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:主题:有关 BQ40Z50-R5 的化合物 ID 识别的问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1596172/bq40z50-r2-subject-questions-regarding-chem-id-identification-for-bq40z50-r5

器件型号: BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM、BQSTUDIO、 BQ40Z50

您好:
我目前使用的是 BQ40Z50-R5。 我想搜索新细胞的化合物 ID、我有几个问题。

  1. 我使用 4S1P 配置的 21700 圆柱形电芯。 对于化合物 ID 学习测试(0.5C 充电→2 小时休息→0.1C 放电→5 小时休息)、使用单节电池或使用完整的 4 节串联电池阵列执行测试是否更准确?

  2. 我正在使用数据记录器记录电压、电流和温度。 但是、电流测量端口具有 1 欧姆阻抗、这会导致充电和放电期间出现压降。 在这种情况下运行化合物 ID 测试是否可以接受?

在实践中、当我使用 4S 配置执行测试时、已成功识别出产品的正确化学 ID (Molicel)。 然而、当我使用单个电芯运行测试时、未发现紧密匹配的化合物 ID。

请您就这些问题提供指导。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队成员、并将在   可能的情况下与应用工程师进行审核和跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJ 您好:

    1. 在学习测试中、您希望以打算使用的配置 (4S1P) 使用电池组。
    2. 系统上的 1Ω 额外负载过大、尤其是当检测电阻已经是 1mΩ 时。 我个人没有尝试过这种方法、但如果您的电流检测位于 PACK+侧、而您会确保您的测试仪器仍会强制施加正确的充电器电压和正确的充电器电流。 可能没有问题。 您应该确保在放电阶段实际上会强制施加您通常在系统中使用的负载、而不是(您的系统+ 1Ω)。

    您是否使用过 GCHEM 工具来识别应用程序中的单元格? 我很确定我们的化学数据库有大量的莫利塞尔细胞。 您是否已将您的 CHEMID 数据库更新到最新版本?

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉晚才回复。

    我想澄清一下 我的问题不是关于学习循环 ,而是关于 使用电池电芯搜索和识别 ChemID 的正确方法

    关于我之前提到的数据记录器、它有一个 内部 1 欧姆电阻 用于直接测量电流。 通过测量来记录电流 电阻器上的压降

    所以,重申我的问题:

    1. 在搜索 ChemID 时、使用单个电芯而不是整个电芯阵列(电池组配置)是否更准确?

    2. 运行 GPCCHEM/ChemID 识别时、是否应该在用于工具的电压数据中补偿或校正由 1 欧姆电阻器引起的压降?

    ChemID 数据库中很好地支持 Molicel 细胞、可以直接使用、但我也在评估 提供的电芯数量 、我想了解在这种情况下正确的测试方法。

    提前感谢您的指导。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJ 您好:

    它 应该相同、因此可以使用电芯的电池包配置来确定 chemID。 ChemID 将应用于系统中的每个电池、这是因为 在我们使用单个电池创建 ChemID 时。  

    电量监测计已经直接从电池收集电压、因此 1Ω 阻抗无关紧要。 为什么要使用电量计中的电流而不是工具中的电流?

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用“电量计“表示通过获得的值 bqStudio

    过去、我们使用电量监测计值(电压,电流和温度)。 这是不正确的方法吗?

    目前、我们使用的是 数据记录器 来记录电压、电流和温度。 但是、对于电压测量、有一个 1Ω 电阻器上的压降 、所以我想知道这是否仍然是一种精确的测试方法。 或者、记录包含 1Ω 电阻器两端压降的结果实际上是错误的方法吗?

    在任何情况下、什么是 确定/搜索 ChemID 的最准确方法
    例如:

    • 我们是否应该使用专用测试设备(例如数据记录仪)的测量结果?

    • 是否应该使用中的数据 阵列/电池组配置 而不是从 A 单节电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Bqstudio 中的值来自电量计。

    但就电池表征而言、并非如此。 我们需要避免尽可能多的负载、而未加以考虑。  

    •  最准确的方法是使用专用的测试设备、假设您可以超出测量仪表的精度。
      • 我已经完成了这两项工作
    • 使用您要在应用中使用的。  GPCCHEM 将要求您输入串联电芯数。

    GPCCHEM 工具的屏幕截图:

    GPCCHEM 应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    出于生产目的、 我认为使用另一台仪器来再次确认校准正确。 系统上的任何负载以及不同的检测电阻都需要调整电量监测计、并且每个电量监测计都有自己的电流增益、需要单独调整。 将单个值硬编码到所有电量计中并不是一个好主意、除非您不介意每个电量计之间添加的错误。

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 根据您提到的内容、似乎可以使用 bq40z50 和 bqStudio 记录 Chem ID 的数据。 是这样吗?

    我想提出一个更具体的问题。

    我正在运行充电/放电测试以确定(搜索)新电芯的化合物 ID、但 bq40z50 目前编程了不同的化合物 ID(即,不是被测电芯的化合物 ID)。 在这种情况下、使用此 bq40z50 电路板获取确定化合物 ID 所需的数据是否仍然可以接受? (因为编程的化合物 ID 与实际电池不匹配。)

    例如、说化合物 ID 仅用于容量估算和 Impedance Track 算法、并且电芯的实际放电曲线与化合物 ID 无关是正确的吗? 我希望就这一点作出明确和明确的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJ 您好:

    您可以使用任何 ChemID 来确定 ChemID。 该工具只需要电流、温度、电压和时间。 所有这些变量都独立于 SoC、而 SoC 正是 ChemID 的目的。 当然、在数据收集期间、必须放电、直到达到所需电压。

    您是对的。 ChemID 用于 SoC 估算。