This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650 充电器+ BQ34Z100 电量监测计 — 有关如何连接的指导

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615072/bq24650-bq24650-as-charger-bq34z100-as-fuel-gauge---guidance-on-how-to-connect

部件号: BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

TI 团队大家好、

我有一个 BQ24650 充电器+ BQ34Z100 作为电量监测计。 我将其用于具有集成 BMS 的 LiFePO4(3 节)DE 12V 100Ah。

我真的不知道如何将充电、电量计、电池和负载连接在一起、同时考虑到充电器的分流器位于“+"上“上、而电量计的分流器位于“-"上“上。

您能帮助我提供有关我应该如何连接上述 4 项的反馈吗?
还是有可能?


感谢您发送编修。

此致、
Victor K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    考虑到充电器的分流器位于“+"上“上且电量计的分流器位于“-"上“上、我真的不知道如何将充电、电量计、电池和负载连接在一起。

    您是否询问感应电阻器? 您将需要一个单独的检测电阻用于电池充电器和电量监测计。

    那么、您应该能够将 PACK-连接到电池的 GND、将 PACK+连接到电池正极端子。

    并添加与电量监测计并联的电池充电器。

    此致、

    基督教。