This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100-G1 睡眠模式

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614684/bq34z100-g1-bq34z100-g1-sleep-mode

器件型号: BQ34Z100-G1

Bq34z100-G1 数据表中的睡眠模式说明有几个问题。

1.启用该功能 (Pack Configuration [SLEEP]= 1) 且 Average Current () 降至睡眠电流的可编程水平以下时,将自动进入睡眠模式。 但是、我的测试表明、只要电流低于 SLEEP 电流、Control Status 就会设置 SLEEP 标志、这是否与数据表相冲突?
2.是否可以通过命令或其他方法退出睡眠 Mdoe
3.睡眠 Mdoe 采样周期是 20 秒吗? 是否可以缩短采样间隔? 电池包配置 C 寄存器“SleepWakeCHG:在 SLEEP 模式下启用更快的采样。 建议使用默认设置。“ 我尝试了这个,但它不起作用。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 否、在达到电流阈值之前、电量监测计将保持睡眠模式。

    2) 不

    3) 是的。 这无法降低。

    此致、

    Diego