Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ27Z558, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ27Z558EVM-084
主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
您好、
将 BQ27Z558 与 EV2400 结合使用的 Im。
- 我已将 EV2400 更新为 v0.32
- 我已下载最新的 bqStudio
- 我已下载 1558_0_01-bq27z558.bqz 并将其移至 config 文件夹
未检测到器件。
一节电池也连接到 EVB 和 EV2400。
什么是我的缺失?



谢谢您、
Aviv