This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25690:提高外部旁路电流能力

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615476/bq25690-increasing-external-bypass-current-capability

器件型号: BQ25690

您好!

探索我正在研究的电路的解决方案。 BQ25690  几乎完美、只是外部旁路电路的电流限制为 5A。 我想通过外部 FET 提供 10A 电流。

我想知道,如果我:

  • 将 R_AC 和 R_BATT 从 10m Ω 减小至 5m Ω、
  • 请勿更新 R_BAT_SNS 或 R_AC_SNS 寄存器。  
  • 将 I_INDPM 设置为 1500mA(使得允许的实际电流仅为 3A)。
  • 将 I_ICHG 设置为 1.25A(以将实际电池充电电流限制为 2.5A)

我是否能够将 10A 电流推过外部旁路 FET? 似乎我要遵守所有的器件限制、我只需调整外部 FET 和电流检测电阻的大小、以便能够处理 10A 电流。 这里还有其他我应该关注的方面吗?

请让我知道您的想法。

谢谢!

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的提问。

    是的、这应该适用于您的应用。  请记住、IBYP_LL 也将加倍。  ~、如果预计负载电流会降至低于 260mA (130mA Reg0x19[7]) 且持续超过 1 μ s 500μs、则确保设置 EN_BYPASS_LL_EXIT (Reg0x19[7])= 0。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!