This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751DREFR — 建立和保持时间

Guru**** 2768525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614287/tps25751-tps25751drefr---setup-and-hold-time

器件型号: TPS25751

您好、

请提供 I2Ct 和 I2Cc 的设置、保持时间和上升时间以及 FAL 时间。  

谢谢您、

Nandha T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandha,

    您能否举个例子、说明在 6.19 I2C 要求和特性之外您需要什么?

    通常、I2C 规范中涵盖了这种参数。 具体而言、 我们支持以高达 400kHz 时钟频率运行 I2C 快速模式。

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    在这张图中、他们提到了 I2C 的设置、保持、上升和下降时间。 请提供接受范围吗?

    谢谢、

    Nandha T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandha,

    对于器件数据表中未明确指定的参数、您可以参阅 Philips(现为 NXP)的原始 I2C 标准: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf 中指定的参数

    此致、
    Tim