This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756 原理图审阅

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614735/bq25756-bq25756-schematic-review

器件型号: BQ25756

2026-02-06_12-35-47.png

大家好!

我非常感谢 TI 专家为 BQ25756 IC 提供原理图审查。  

我的设计目标是:

输入电压范围  

6A 输入电流  

4A 电池充电电流  

1 节锂离子电池(4.2V 最大充电电压)

我已经产生这个原理图,但没有得到 4.2V 电池侧。过控制 I2C 和获取转储寄存器,如;

-- BQ25756E 状态--
REG 0x17 (CHG CTRL):0x49
寄存器 0x21 (STATUS1):0x00
寄存器 0x22 (STATUS2):0xC0
寄存器 0x23 (STATUS3):0x00
寄存器 0x24(故障):0x00
ICHG 原始:0x2000
VREG 原始值:0x0000
Iin raw:0xFFFF 

BQ25756 从不开始充电、我检查了所有连接和电阻器是否正确。
有任何问题?

谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、当我使用 D8 和 D9 二极管 REGN 和 DRV_SUP 不会在 2V 至 3.5V 之间实现稳定摆幅。当我移除该二极管问题后、我尝试使用 BQ25756 独立模式、而不通过 I2C 进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ismail

    这看起来像是根据状态 2 寄存器、器件处于 TS_HOT、从而导致器件不会在充电、如状态 1 所示。 确保电阻器的 TS 网络连接到适当的热敏电阻、该热敏电阻根据温度显示所需的阈值。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的答复。

    我使用 103AT NTC、它在正常条件下可以正常工作。 但是、当我将 NTC 加热到 60°C 附近时、充电器会立即停止充电。 当温度回落到大约 25°C 后、即使 1S1P 锂离子电池配置的温度窗口为 0–60°C、充电也不会自动重新开始。

    仅当我拔下并重新连接 VAC 输入电源连接器时、充电才会重新开始。

    这种行为的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:

    您是否可以监控状态和标志寄存器? 这或许能够帮助确定充电器看到的阻止充电的内容。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我将尝试读取与温度相关的寄存器。 我还有一个关于这个主题的问题。

    VSYS 输出是否正确连接? 我的目标是测量当没有 VAC 输入时系统消耗的电流大小。

    BQ25756 能否测量两个方向的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:

    好的、VSYS 输出应在检测电阻之后与电池并联。 该器件使用其检测到的输出电流来帮助补偿电感器电流。 如果并非所有输出电流都流过检测电阻、器件可能会出现一些不良行为。

    BQ25756 可以测量两个方向的电流。 但是、电流检测电路为单极、这意味着器件需要知道如何翻转极性。 这通常 在启用 反向模式时完成。

    此致、
    Michael