This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:1.5KW 电池充电器的布局 VARIFATION

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616689/ucc256403-layout-varification-for-1-5kw-battery-charger

器件型号: UCC256403
主题中讨论的其他器件: UCC28180

我已经使用 PFC + LLC 拓扑设计了一款 1.5kW 电池充电器。 PFC 级基于 UCC28180 控制器、LLC 级使用 UCC256403。

4 层 PCB 上的设计运行正常。 但是、在 2 层 PCB 上实施的相同电路未按预期运行。

如果 TI 团队的某人能审查和验证我的 2 层电路板的布局、并就任何与布局相关的问题或改进提供建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    请与我们共享布局文件以及原理图。 另外、如果您澄清一下、

    设计是否无法自行启动?  

    您是否将问题缩小到了 PFC 或 LLC 级?

    此致、

    Pritam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pritam:  

    请与我们共享布局文件以及原理图-->请共享您的邮件 ID、以便我可以共享设计文件。

    您是否将问题缩小到 PFC 或 LLC 级 -->   PFC 级工作正常。

    设计是否无法自行启动-->>是  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    请通过我们的 FAE

    此致、

    Pritam