This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285A:原理图审阅

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51285A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615322/tps51285a-schematics-review

器件型号: TPS51285A

尊敬的团队:

我们在电源解决方案设计中使用 TPS51285A。

申请原理图审阅。

 

谢谢。

此致、

Nagendra Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagendra:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagendra:

    未连接原理图。 请 分享原理图。

    此致、

    Vidhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vidhi:

    请查找随附的原理图:

    如有其他需要、请告诉我。

    此致、

    Nagendra Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagendra:

    我们将对此进行回顾、然后返回给您。

    此致、

    Vidhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagendra:

    原理图看起来没有问题。

    根据以下公式、请确保 FET 的 Rdson 值符合 IOCL(根据 Vtrip1= 0.0635V 和 Vtrip2= 0.051375V):

    如果您对此查询没有其他问题、请将该主题标记为已解决。

    此致、

    Vidhi