This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33615:12V 至–12V 降压/升压

Guru**** 2771135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM33615, LMR60410, LMR60410-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613546/tpsm33615-12v-to--12v-buck-boost

器件型号: TPSM33615
Thread 中讨论的其他器件: LMR60410

尊敬的团队:

客户需要 12V 转–12V 降压/升压、200mA 输出功能、EMI 性能是首要考虑因素。

我在 TI.com 上找到了 TPSM33615、您能帮助我们仔细检查一下吗?

谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、  

    我将研究此请求、请允许 24 小时为我计算边缘条件。 最大输出电流是否 200mA 正确?

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、  

    感谢您的确认、我目前正在为此设置一个计算器。 将在 24 小时内提供反馈。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、  

    客户是否尝试使用特定的开关频率?  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    否、这是显示器板、而不是电源板。

    TPSM33615 是否最适合这种情况?  您能帮助我们在明天之前检查一下吗? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、  

    看一下我建议改用电源模块并考虑使用转换器的数字。 在这种情况下的计算表明、大约 27uH 的电感(假设 2MHz 开关频率)是最小值、但纹波电流将非常大。 电感要求主要来自–12V 的幅度。 对于这种较低电流的应用、LMR60410 之类的器件可能是一个不错的选择。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    因此与 LMR60410-Q1 相比、TPSM33615 将具有更大的电流纹波、需要更大的电感器?

    像 100kHz 这样的较低频率如何? 客户可以接受大型负载电容器来吸收电压纹波。

    2MHz 对于显示器板来说太大了、他们缺乏 EMI 方面的经验。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、  

    是的、 TPSM33615 模块具有集成式电感器、不能更改、纹波会太大、无法正常运行。 关于 100kHz 的变化 、这意味着我们需要将电感乘以 20 倍、如下面的公式所示。 从而使电感过高。  

    以下应用手册是该应用的良好读物

    https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf?ts = 1770883390693&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、  

    Oscar Ambriz