This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25139:使用 LM5149 SPICE 模型而非 LM25139 的预防措施

Guru**** 2771135 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5149, LM25139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613104/lm25139-precautions-for-using-lm5149-spice-model-instead-of-lm25139

零件号: LM25139
主题中讨论的其他器件: LM5149

尊敬的 exparts:

之前的 e2e 主题介绍了如何使用 LM5149 SPICE 模型来仿真 LM25139。 而是在运行仿真时、是否有任何预防措施?  

Vin:15V、Vout 0~15V 和 Vin 24V、Vout 0~24V

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiromu、  

     遗憾的是、目前我无法确定 LM25139 SPICE 模型当前是否在线提供。 团队成员是否在外部向您提供了一个?  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    不、我们没有 LM25139 SPICE 模型。 之前的 e2e 解释了如果我们要仿真 LM25139、请改用 LM5149 SPICE。 由于规格差异、我想在仿真时了解一些预防措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    谢谢你给我指的原始线程,我刚刚联系工程师澄清. 希望能尽快回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    LM5149 SPICE 模型已加密。 您是否有未加密的版本?

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiromu、  

    我在上一篇文章中与工程师交谈、他表示无需对 LM5149 模型进行更改即可使其符合 LM25139。 关于未加密的模型、我必须跟踪构建该模型的原始工程师、请留出 24 小时来更新此查询。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    我明白了。 感谢您的支持。 我期待收到原始工程师的反馈。

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiromu、  

    还在等待我的回应,会让你知道,只要我听到回来.  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiromu、  

    得到了一些反馈、终端客户目前是否签订了 NDA?  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    是的、我们签订了 NDA。

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiromu、  

    我将向团队提供此确认。 一旦提供、我将直接通过电子邮件将模型发送给您、因为该主题是公开的。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在关闭主题、因为我们已将其移至电子邮件