This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:TPS25990 + TPS25985

Guru**** 2771135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25985, TPS25990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613705/tps25990-tps25990-tps25985

器件型号: TPS25990
Thread 中讨论的其他器件: TPS25985

您好、

我在电路板上使用并联的 TPS25990 +TPS25985。

输出负载为 100A、Vin 为 12V-15V

我想使用一个 0.15 Ω(最大 2000W)的外部负载电阻器来测试电路板。

使用 15V 输入和 0.15 Ω 负载电阻器上电时。 TPS25985 报告故障并将 SWEN 信号拉至低电平。

我注意到、当我更改了 VRTH (V) 参数时、TSS (ms) 范围也发生了变化。

我应该为 VRTH (V) 设置什么值?

TPS25990 + TPS25985 设计计算 Tool.xlsx