This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21551:使用 UCC21551 进行 100%占空比仿真时出现问题(基于 SLUAA58)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21551, UCC27212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616337/ucc21551-issue-with-100-duty-cycle-simulation-using-ucc21551-based-on-sluaa58

器件型号: UCC21551
Thread 中讨论的其他器件: UCC27212

大家好!

我之前打开了一个标题相同的主题、但它似乎已被删除、因此我在此处重新发布了我的问题。

我正在使用进行高侧电源开关设计 UCC21551 、随后 SLUAA58 应用手册、 您在使用仿真参考设计时看到了这一点 UCC27212 、我可以成功实现 100%占空比 并管理启用/禁用功能。

但是、当我将 UCC27212 替换为时 UCC21551 在同一仿真设置中、我无法保持 100%占空比运行。 有人能请查看我的 PSPICE 文件并就隔离式驱动器在该配置中的行为不符合预期的原因提供指导吗?

此致、

Batuhan

ucc_gatedriver_nfet.zipucc21551_chargepump.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    我相信您提到的是这个主题? 【链接】

    如果您无法回复该主题、我们可以在此处继续讨论。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    感谢您的答复。

    昨天我对该线程做出了回应,但它现在正在工作 — 不确定是什么原因造成的。

    我们可以关闭此主题并继续在原始主题中进行讨论。

    谢谢

    此致