This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38798:使能引脚上拉电阻器

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616500/lp38798-enable-pin-pullup-resistor

部件号: LP38798

我将 LP38798 器件上的使能引脚连接到 Xilinx FPGA 的 PS_PROG_B 引脚。 FPGA 需要一个 4.7k Ω 的上拉电阻器连接到+1.8V。 这对 LP38798 来说是否太强? 如果是、则允许的最小阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    数据表中的含义是、如果您使用的电压源小于 5V、则用作上拉的电压源需要能够灌入电流。  

    我们这方面的数据非常有限、因为这是 TI 购买时购买的美国国家半导体器件。

    您是否会选择使用该器件而不是更现代的 LDO?  

    此致、  

    Eduardo Linares