This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:GPOx 上的意外压降(TPS6508640RSKR 电源时序问题)

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611316/tps650864-unexpected-voltage-drop-on-gpox-tps6508640rskr-power-sequencing-issue

器件型号: TPS650864

您好:

我目前正在为设计电源系统 XCZU9EG-2FFVB1156I 使用了 TPS6508640RSKR

尽管生成了 TPS6508640RSKR 的电源序列、但在该序列期间会观察到间歇性压降。 我已经审阅了 TI 提供的检查清单、用户指南和其他技术文档;但是、此问题的根本原因尚未确定。

此时,我正在关注的是 CTLx GPOx 要容易得多。

CTLx 引脚和 GPOx 信号都会发生断电事件、同时还观察到电源序列中的相应变化。 我目前正在对数据表进行详细分析、以确定 CTLx 引脚和 GPOx 信号在正常运行期间重复进入断电状态的原因。

如所示 图 1. (红框)、应持续保持电压、而不会出现任何压降。 不过、如所示 图 2. GPO1 会产生意外压降、而没有明显的原因。 由于该压降、后续电源序列会持续受到影响。

如所示 图 3. 尽管如此 BUCK2 运行并输出稳定的电压、即的电压 GPO1 仍然下降。 根据我对数据表的理解、 GPO1 对应于 Buck2 的电源正常信号 。 因此、如果 Buck2 正常输出功率、则 GPO1(表示 Buck2 的电源正常状态)不应出现任何压降。

您能否说明为什么会发生此问题?

需要及时解决问题、我非常感谢您的快速支持。

非常感谢。

此致、
Sy Kwon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过多个调试步骤、我已确定此问题与此相关 CTL1

    降至最低 CTL1 到 GND 、所有输出引脚和电源波形都恢复正常运行。 然而、如果 CTL1 被强制为低电平、I 将无法再使用 LDOA1、BUCK6 和 VTT 、由 CTL1 控制。

    是否有任何简单或推荐的解决方案可以在不禁用这些电源轨的情况下解决此问题?

    我在这个论坛上看到了一个类似的案例、用户通过拉取解决了问题 CTL5 连接至 GND 而是从外部为所有 VTT 相关电源轨供电。 但是、在这种方法中、将 CTL5 连接到 GND 意味着放弃所有与 VTT 相关的输出。

    在我的情况下、我不能牺牲 CTL1 控制的电源轨、包括在内 LDOA1、BUCK6 和 VTT

    因此、我希望获得有关正确配置的指导 CTL1 、我非常希望获得准确的参考电路或推荐的原理图配置、以便正确地执行 CTL1 操作。

    您能否针对这种情况提出正确的解决方案或最佳实践建议?

    (作为参考,我遵循了 TI 的检查清单和设计建议、包括功率测量和指定的 DCAP 电容值。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sy、  

    感谢您在 E2E 上联系我们。  

    CTL1 是否连接到与当前原理图中 CTL3 相同的电源?  
    您能解释一下 CTL1 的来源是什么吗?

    如果可以、您是否能够发送系统原理图、以便我更好地理解?
     如果您担心隐私问题、您可以通过私人消息联系我或直接通过 s-lao@ti.com 发送电子邮件。  

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    幸会。

    在原理图中、 CTL1 和 CTL3 连接到同一电源 并且它们的电源连接到 LDO3P3

    我刚刚将您请求的原理图以及其他支持材料发送到您的电子邮件地址 ( s-lao@ti.com )。

    如果您需要更多信息、请随时告知我。

    非常感谢。

    此致、
    Sy Kwon

    (  对于您的基准、连接到的上拉电阻器 CTL1、CTL3 和 CTL5 原始特征 10kΩ 但它们已更改为 100kΩ )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、  

    谢谢、我收到了您的电子邮件。  
    请允许我在 3-5 天内进行审核。  

    如果我有任何反馈、意见或问题、我将予以答复。  

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    你有一个好日子吗?
    我有一个问题,所以我要求回答。

    我写这封信是为了跟进、因为尽管商定的时间已经过去、但我尚未收到答复。 如果您能提供当前状态的最新信息、我将不胜感激。 如果此事尚未取得最后结果、请你告诉我进展有多远、我将不胜感激。

    我期待着你的答复。

    感谢您关注此问题。

    此致、
    sykwon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:SY Kwon、  

    我对这里的延误深表歉意。 我希望你做得很好,感谢你的耐心。

    我一直在研究这个问题、但没有注意到您发送的原理图存在任何未决问题。  

    您能否帮助回答一些问题 、以便我们在此处帮助确定根本原因:

    • 这是在多个板上发生的吗? 如果更换电路板上的 IC、问题是否仍然存在?
    • 能够隔离 CTL3 和 CTL1、  
       如果您首先仅将 CTL1 拉至高电平、然后将 CTL3 拉至高电平、GPO1 行为是否相同?
    • CTL4 的状态是什么? 我看到它连接到与 LDO3P3 (VCCOOUT_3V3) 不同的上拉源。
      请确保 PMIC 开启时、它在任何时候都不会悬空。  
    • 确认当 GPO1 变为低电平时、LDO3P3 电源轨上未观察到压降

    我计划在我这边进行一些测试、看看我们是否在 EVM 板上看到了类似的问题。

    此致、  
    Sarah