This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:是否允许 VEN >VIN?

Guru**** 2771165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616408/tps7a20-is-ven-vin-allowed

器件型号: TPS7A20

您好:

我们有一个带有 TPS7A2028PDBVR 的电路。 VIN = 1.8V 且 VEN = 3.3V、是否允许? 数据表仅规定两者最高可达 6.5V。 但没有说明表明 VEN <(VCC + 0.3V) 之类的内容。 因此、只要两者都低于 6.5V、是否可以是 VEN > VIN?

此致、

1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jan、  

    是的、VEN 可以高于 VIN。 仍应保持在建议的运行条件内。

     

    此致、  

    Eduardo Linares