This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22995:我找不到 RDS (on)

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616123/tps22995-i-was-not-able-to-find-rds-on

器件型号: TPS22995

我无法找到 VIN=0.8V vBIAS=3.3V 和负载电流 3A 时的 RDS (ON)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    请从数据表中查看以下内容。 电流不会直接影响电阻。

    请参阅 以下应用手册中的第 3.1 节负载电流对导通电阻的影响。  

    负载开关中导通电阻的基础知识

    谢谢、

    Rishika Patel