This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3112:请求电路图审查

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: REF30E, REF31, REF31-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613491/ref3112-request-for-circuit-diagram-review

器件型号: REF3112
主题中讨论的其他器件: REF30EREF31REF31-Q1

 

我们希望验证电路图是否有任何问题。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议密切关注负载电容器的选择。 REF31xx-Q1 不需要负载电容器。 如果使用负载电容器、建议使用 ESR 至少为 0.5Ω 的负载电容器。 (请参阅数据表的第 8.1 节)。 对于输入端的旁路电容器、我推荐使用 0.47µF(请参阅数据表的第 8.3 节)

    我建议使用我们的新器件 REF30E、与 REF31 相比、这可直接替代性能改进器件。 请在此处查找信息:

    https://www.ti.com/product/REF30E 

    完整器件型号:REF3012EAIDBZR

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    审查 C135 opne。

    如果使用 C135 10UF、我有一个咨询。
    电阻值是否必须在 0.1Hz 至 10Hz 之间至少为 0.5 欧姆?
    使用的电容器是 GCM155D70E106M。 它没有低于 100Hz 的电阻值、但看起来至少为 1 欧姆。 它是否符合建议的规格?

    pim.murata.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我要确保还查看高达 1kHz 的电阻、以考虑电容器容差和变化。 GCM155D70E106M 的 ESR 在该频率附近似乎变得有点低。 根据 PCB 布线的电阻、您可能没有问题、但要小心、我建议考虑具有稍高 ESR 的电容器或添加一个与 GCM155D70E106M 串联的电阻器。  

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    感谢您的反馈。
    具有 C135 (10UF) 和不具有 C135 (10UF) 之间有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    REF31 在上电和 瞬态方面的输出行为取决于输出电容器。 REF31-Q1 数据表的第 8-9 页有提供了更多详细信息的图。

    此外、某些 ADC 或 DAC 基准引脚也需要考虑电容要求。  

    谢谢、

    杰克逊