This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746 — 是否需要 i2c 电平转换?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614953/bq27z746-bq27z746---i2c-level-shift-required

器件型号: BQ27Z746
主题中讨论的其他器件: EV2400

你好。 我在设计中使用 BQ27Z746、其中它将与工作电压为 3.3V 的 MCU 进行通信。 连接到 BQ27Z746 的电池(以及电量监测计的 VDD) 的)的范围为 2.0-2.8V。 我看到、该器件的数据表建议在 SCL/SDA 到 VDD 的电压范围、这表明我需要电平转换。 但是、探测连接到 ev2400 的 DEV 板可以发现 I2C 线路被上拉至 3.2V、这表明我可能不需要电平转换。 正确的方法是什么? 我想避免与电平位移相关的额外成本和布板空间、但如果为了实现稳健运行、我会将其包括在内。

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您应该不需要进行电平转换。 可以将 I2C 线路上拉至稳定的 3.3V 电源。  

    此致、  

    Jonny。