This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:bq34z100-R2:热敏电阻放置问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616308/bq34z100-r2-bq34z100-r2-thermistor-placement-question

部件号: BQ34Z100-R2

您好:
我们正在设计一个 BMS、该 BMS 将使用 bq34z100-R2 作为电量监测计。 我们使用的电池模块是 8 节电池系统、我们想知道放置热敏电阻的最佳位置是什么、以及电芯温度对于阻抗跟踪算法的重要性。  

感谢您的帮助!
祝你一切顺利、
Conor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 我们正在考虑将这些热敏电阻放置在电池模块顶部的电池触点上、而不是放置在侧面或下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将热敏电阻放置在尽可能靠近电芯本身的位置。 我们希望捕获电池在放电时升温的情况。  

    此器件只能使用 Semitech 103A-T NTC 或具有相同 Beta 值的热敏电阻。

    此致、

    Diego