This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5001:TL5001CDR、Vout 电压调节问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TL5001A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616026/tl5001-tl5001cdr-issue-with-vout-voltage-regulation

部件号: TL5001

您好:  

在其中一个项目中、我们根据 TL5001CDR 要求设计了高压降压转换器:

  • 输入电压:400-450 VDC
  • VOUT:在 100-300VDC 范围内调节
  • IOUT 最大值:5A
  • Fsw:40-80kHz
  • 使用的半桥栅极驱动器:UCC27714DR  
  • L 电感器参数:1.5mH/10A  

 

下面是简化原理图:

image.png

 

该转换器可以正常工作、但我们遇到了在 VIN = 400VDC 时将输出端的电压调节到 120VDC 以上的问题。  

下面是具有完整反馈环路的原理图片段:

image.png

TL5001A 文档对于补偿环路不是很全面。 我们知道、输出电压调节在很大程度上取决于 COMP 输入(引脚 3)。
您能否为我们提供帮助、或者为我们在本例中应该使用的补偿回路建议一个公式?
问题是否可能是反馈环路阻抗过高? (始终高于 480k Ω)。

 

此致、
Marcin