This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:如何减小 TPS63020 的电容器?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615690/tps63020-how-if-i-reduce-the-capacitor-of-tps63020

器件型号: TPS63020

尊敬的支持者:

我在我的产品中使用了 TPS63020(输入电压 5.3V、输出电压 5V、 Cin 22uF*3、Cout 22uF*3)。 似乎遇到了一些电容器质量问题、因此我想将电容器更改为一些更好的电容器、例如 GRM。

然而, GRM 系列需要更大的尺寸为 22uF ,不幸的是,我没有。 因此、我想将 Cin 和 Cout 更改为 10 μ F*3 的 GRM 电容器。 我想知道它是否能够像以前一样正常工作。 你有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niu、

    我今天会检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niu、

    是否有更少的输出电容取决于工作条件。

    您可以检查当负载最大时的输出电压纹波以及应用中的线路/负载瞬态。 如果 Vout 纹波仍然可以接受、并且没有不稳定性问题、则可以使用更少的 Cout。

    此致

    Lei