This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:如果电池电压低于 2.5V、BQ79616 是否可以正常启动平衡?

Guru**** 2813625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597299/bq79616-if-the-battery-voltage-is-below-2-5v-can-the-bq79616-initiate-balancing-normally

器件型号: BQ79616

尊敬的专家:

 BQ79616 使用:如果电池电压低于 2.5V、BQ79616 是否可以正常启动平衡?  

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    您能否尽快帮助响应此问题?

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    您能帮我们看一下吗? 客户对此问题的回答很紧急。 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    这是模拟 FAE Francis、很高兴见到您。

    您能帮助我们看看此处吗? ~2 个月。 谢谢。

    BRS、

    Francis