This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2595:LM2595SX-ADJ/E7003032 和 LM2595SX-ADJ/NOPB 之间的差异

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616229/lm2595-difference-between-lm2595sx-adj-e7003032-and-lm2595sx-adj-nopb

零件号: LM2595

大家好、团队

请帮助检查 LM2595SX-ADJ/E7003032 与 LM2595SX-ADJ/NOPB 之间的区别?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、唐菲尔


    LM2595S-ADJ 和 LM2595S-ADJ/NOPB 是相同的可调节 1A 降压转换器 (1.2 - 37V OUT、最高 40V IN)。

    1. NOPB = TI 的无铅(无铅/RoHS 兼容)RoHS 版本后缀 — 无纯锡镀层。
    2. E7003032=内部制造/生产日期代码或批次标识符,不是功能差异。


    两者的表现相同;使用与您的库存/无铅需求相匹配的任何产品。 不会影响设计或性能。

    希望这有所帮助

    谢谢。此致

    Naresh