This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903-Q1:请求审阅原理图

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613997/tps62903-q1-request-review-of-schematic

器件型号: TPS62903-Q1

您好、

我们已收到客户的申请、请查看与此器件相关的原理图。

原理图中还包含 TPS65000TRTEQ1、如果您也能查看此器件、我将不胜感激。

但是、由于保密和安全限制、我们无法上传这些材料。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们将检查并重新开始测试。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    请 在 v-sharma@ti.com 上分享原理图 

    此致、

    Vidhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    • PG 引脚应连接至输出、建议使用 10k 至 100k Ω 的上拉电阻器。
    • 将 L1 更改为 3.3uH。
    • 建议不要将 C132 穿过 10nF 以上。 当 C132= 0.15uF 时、软启动时间为 48ns、看起来非常高。

    在 FB 引脚上使用容差为 1%的电阻器。

    要查看 TPS65000TRTEQ1 的原理图、请创建器件名称为 TPS65000TRTEQ1 的新主题。

    如果您对此查询没有其他问题、请将该主题标记为已解决。

    此致、

    Vidhi