This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:SOCl₂ 使用 3.6V 锂 μ F 电池从 TPS63900 迁移到 TPS61094、适用于 NB-IoT 智能水表 — 申请 TI 建议

Guru**** 2769635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TPS61094, TPS61099, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615734/tps61094-migrating-from-tps63900-to-tps61094-for-nb-iot-smart-water-meter-using-3-6-v-li-socl2-battery-request-for-ti-recommendation

器件型号: TPS61094
主题中讨论的其他器件: TPS63900TPS61099、TPS61299

TI 团队大家好、

我们正在开发 电池供电的智能水表 消息流 NB-IoT 通信 、目标使用寿命为 ~10 年

系统概述

  • :单节电池 3.6V、19Ah 锂 SOCl₂ μ Li(原锂)

  • 输出电压 :3.3 V

  • Application“

    • 使用脉冲感应进行水流测量

    • NB-IoT 数据传输 每天一次或两次

  • 负载曲线

    • 深度睡眠电流:~μ A 45µA

    • 有效电流:~μ A 70mA

    • 峰值电流:~μ A 330mA(NB-IoT TX 突发、~1 秒/天)

电流设计

我们目前正在使用的产品 TPS63900 降压/升压稳压器。 虽然它满足功能要求、但 最小输入电压限制 限制了多少 锂离子 SOCl₂ 的电池容量可在电池寿命即将结束时使用 、降低电池的有效使用。

建议的更改

评估的器件 TPS61094 主要是因为它 较低的最小输入电压 (~0.7V) 、它对于提取看起来很有吸引力 电池容量的较高可用百分比

问题

  1. 适用性
    Is TPS61094 适合于 长寿命 NB-IoT 智能仪表 TX 脉冲和非常长的睡眠时间?

  2. 低功耗行为
    该怎么办 TPS61094 静态电流和效率 与中的 TPS63900 进行比较:

    • 超低负载/睡眠条件

    • 短暂的高峰 NB-IoT 传输突发

  3. 电池放电问题
    有任何问题 启动、稳定性或欠压风险 将 TPS61094 与其接近其额定值工作时 最小输入电压 、特别是考虑到:

    • Li-k SOCl₂ Ω 内部电阻会在生命周期结束时增加

    • NB-IoT 电流脉冲行为

  4. 架构指南
    公式 3.6V Li-J ö SOCl₂ NB-IoT 仪表 、TI 通常会建议:

    • 降压/升压

    • 仅升压

    • 或替代架构(例如,旁路+升压)?

  5. TI 建议
    根据该用例、 TI 可以推荐更合适的电源解决方案吗 (在 TPS6109x/TPS639xx 系列或其他 TI 器件中):

    • 最大程度地提高可用电池容量

    • 尽可能地减小长睡眠期间的静态电流

    • 可靠地支持 NB-IoT 峰值电流

  6. 有任何问题 参考设计或应用手册 与相关的任何信息 NB-IoT 仪表或锂 SOCl₂ 供电设备

我们的主要目标是 在不影响 NB-IoT 可靠性或长期稳定性的情况下、更大限度地提高电池利用率和使用寿命

感谢您的指导。

请查找 TPS63900 的当前原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这两款芯片具有完全不同的架构、因此您可能需要根据具体应用需求进行选择。  我是负责 TPS61094 的 AE、因此我只能提供一些应用特定的建议。

    TPS61094 适用于您的应用。  对于 Iq、TPS61094 的 IQ 略低。 但需要注意的是、TPS61094 与典型升压转换器的不同之处在于它能够为超级电容器充电。 这允许芯片在移除 VIN 期间以升压模式运行、从而确保恒定的输出电压。  

    我在下面放了一张幻灯片来帮助您详细了解此器件。  

    e2e.ti.com/.../TPS61094-Overview.pptx

    我不确定您是否需要此功能。 如果没有、您可能需要考虑其他低 IQ 升压转换器、例如 TPS61299 和 TPS61099。 这些引脚还可以将输入电压降至 0.7V。 但是、如果您对我提到的两款芯片还有其他疑问、可能需要提交单独的 E2E 主题、以便有专用的 AE 来处理。

    希望这有所帮助。 谢谢。

    Aurora