This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427EVM:BQ27427EVM x BQStudio:电流极性为负。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ27427EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609896/bq27427evm-bq27427evm-x-bqstudio-current-polarity-is-negative

器件型号: BQ27427EVM
《BQ27427 中讨论的其他器件

您好、

我将 BQ Studio 1.3.127 构建 1 与 BQ27427EVM 搭配使用。 放电时、显示的电流极性为负。 之前、当使用 BQ studio 1.3.101 与 BQ27427.bqz 文件时、我们可以更改“CC_GAIN"极“极性。 新设置不允许这样做。 TI 是否可以提供“bq27427.bqz",“,它、它将产生 1.3.101 结果或修复此问题。

谢谢您、

此致、
Chamith Koperahewa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的支持、但您对此问题有任何更新吗?

    再次感谢您、

    此致、
    Chamith Koperahewa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chamith、

    您需要校准 BQ27427、并确保充电期间出现正电流、而充电期间出现负电流。

    您还可以将 CC 增益上的负值写入为正而不是负。