Other Parts Discussed in Thread: LP8733
部件号: LP8733
你好。
我目前正在处理结合使用 LP8733 (64) 的 AM64 问题。 借助该 NVM、GPO 用作电源正常信号、该信号路由到 AM64 上的 MCU_PORz。
现在、我们尝试使用 SW_RESET 位复位 AM64、但注意、它之后无法引导。 深入研究一下、显示了 PMIC 获得了正确的命令、但会在写入该位后直接执行该命令。 这会导致 SoC 复位、因此不会进行确认。 导致整个系统失速。
这是使用 SoM 中的 SW_RESET 时的图形: 
以下是该图、当使用来自外部 ESP 的 SW_RESET 时、用于控制 I2C:

我现在的问题是、这是有意设计的、还是实际上是一个错误? 我本想说的是、PMIC 在命令完成后执行命令。
第二个问题是、增加 GPO_SHUTDOWN_DELAY 是否会在此处有所帮助?
谢谢。