This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:询问 TPS6508641 降压输出上观察到的噪声

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615284/tps650864-inquiry-regarding-noise-observed-on-tps6508641-buck-outputs

器件型号: TPS650864

我们在 TPS6508641 的 BUCK1、BUCK2 和 BUCK6 的输出端观察到噪声。
如附件中所示。

我们目前正在考虑添加缓冲器电路等对策。
请问在实施此类降噪措施时、是否有任何建议的电路配置、元件值或需要注意的要点?

 

TPS6508641_Switching Noise.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naoto、

    我看到 Boot 引脚上有振荡、您能否尝试添加 10 Ω 串联电阻、看看是否有任何改善?

    SW 节点波形如何?

    以下是有关缓冲器电路值计算的参考文档。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2845.RC-Snubber.pdf

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    感谢您的建议和分享参考文件。

    我们将尝试在 BOOT 引脚上添加一个 10Ω 串联电阻、并检查是否有任何改进。
    我们还将根据您的注释检查 SW 节点波形。

    我也已经阅读了缓冲区计算文档、我们将相应地考虑采取适当的对策。

    此致、
    直人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naoto、

    在我的观察中、与缓冲器相比、启动电阻器的影响似乎更大。  

    Sathish