This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907UVX-1.6/NOPB 直接替换建议

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615550/lp5907-lp5907uvx-1-6-nopb-drop-in-replacement-recommendation

器件型号: LP5907
主题中讨论的其他器件: TPS7A20

您好、是否有人请推荐以下器件的直接替代器件?

LP5907UVX-1.6/NOPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    下一代引脚对引脚将是 TPS7A2016YCKR、该电压选项不附带有源输出放电、这将是这两款器件之间的主要区别。

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 什么是有源输出放电? 我是否需要在输出端添加一个接地电阻器或其他电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    有源输出放电是一项功能、每当 LDO 被禁用时、输出电容器就会通过一个与“读取“EN 信号的 FET 串联的内部电阻器进行放电。 TPS7A20 在某些电压选项下具有此功能。 LP5907 的每一个输出电压选项都具有该特性。

    如果您的系统中必须使用此功能、我建议使用与 LDO 方框图中的电路类似的电路来实现有源输出放电、如下所示。 如果您想对 TPS7A2016YCKR 进行测试、我们在线 TI store 提供了免费样片库存。 点击此产品链接 并向下滚动、直至看到页面左侧的“将样品添加到购物车“。 然后按照说明订购样片。

    此致、

    Andres