This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:需要检查原理图

Guru**** 2766565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616224/lmr43610-q1-need-to-review-the-schematics

器件型号: LMR43610-Q1

TI_Switcher_LDO_LDO_ESC.pdf Review_Variant 

您能查看随附的原理图并分享您的反馈吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我正在将此主题分配给我们的应用团队成员、请留出 24 小时时间进行审核和初步评论。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    总的来说、原理图看起来不错、我的注释如下:

    -使能引脚可以直接连接到 Vin。

    -应在输出端添加一个额外的 22µF 电容器

    -请确保所选电容器的额定电压适当,考虑到直流偏置降额。

    -请确保电感器饱和的大小适合应用负载条件。

    有机会在准备好后查看布局、我们将不胜感激。

    此致、

    Hardit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hardit:
    感谢您发送编修。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常荣幸。 如果您有任何其他问题、请随时再次联系。

    此致、

    Hardit Singh