This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:电池组未充电

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ25730, BQ25798, BQ25730EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615420/bq25798-battery-pack-not-charging

器件型号: BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ25730、BQ77915、 BQ25730EVM

您好的团队、

我正在为客户提交此请求、该请求将以 cc 格式读取。

我使用带有 bq77915 保护 IC 的 bq25730 充电器。 My9 电池组是 4S2P、具有 32700 LiFePO 6000mA 3.2V(标称值) 电池。 下面我为充电器和保护侧使用了以下参考设计

 

www.ti.com/.../sluubu2b.pdf

www.ti.com/.../sluucb9a.pdf

 

检查电路后、REGN 为 6V、PACK 输出为 13。 6V、我从 VSYS 看到了这个电压。 但是、当我对充电器施加 14.4V 输入 (VBUS) 时、无法为电池包充电。

谢谢!