This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861EVM-612:TPS23861EVM-612 Altium PCB 和原理图源文件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861EVM-612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614646/tps23861evm-612-tps23861evm-612-altium-pcb-and-schematics-source-file

器件型号: TPS23861EVM-612

您好、

  我可以访问 TPS23861EVM-612 Altium PCB 和原理图源文件吗? 谢谢。

 

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    通过电子邮件与您共享这些内容。 在此处关闭该主题。  

    此致、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anagha:

      我刚收到没有 PcbDoc 和 SchDoc 文件的 Altium 项目包装文件。 请将整个项目文件包发送给我。 谢谢。

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    请返回我们的电子邮件主题。 我已经向您发送了一个更新后的 zip 文件、其中包含所有工程内容。  

    此致、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚收到一个没有内容的空文件。 文件大小仅为 9K 字节。 我相信里面没有内容。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    我使用 Altium 的 Project Packager 导出功能压缩了整个项目文件。 此外,上面屏幕截图中显示的文件不是我与您共享的最新文件。 这些文件要大得多。  

    由于我们已经通过电子邮件回复了相关问题、因此我将关闭此 E2E 主题 — 建议您以后也通过电子邮件发送回复。  

    谢谢、

    Anagha