This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:Bq25710:couldn't charge at all

Guru**** 2767445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617073/bq25710-bq25710-couldn-t-charge-at-all

器件型号: BQ25710
主题中讨论的其他器件: BQ25700

尊敬的 TI:

你(们)好 我是 Samsung Electronics 的 Dongwon Lee。

我们正在尝试使用 Bq25710 芯片组充电、但它还不起作用。

 

我们按如下所示设置为寄存器:  

    第 930 行:\par bq25700_init_charger

    第 931 行:\par [CHG] 0x12:=> 0xA70E  

    第 932 行:\par [CHG] 0x14:=> 0x12C0  

     第 933 行:\par [CHG] 0x15:=> 0x4578  

    第 934 行:\par [CHG] 0x21:=> 0x8800  

    第 935 行:\par [CHG] 0x30:=> 0x9210  

    第 936 行:\par [CHG] 0x31:=> 0x2B7  

     第 937 行:\par [CHG] 0x32:=> 0x31  

    第 938 行:\par [CHG] 0x33:=> 0x126D  

    第 939 行:\par [CHG] 0x34:=> 0x292C  

     第 940 行:\par [CHG] 0x35:=> 0x2000  

    第 941 行:\par [CHG] 0x3B:=> 0x99C  

     第 942 行:\par [CHG] 0x3C:=> 0xA00  

    第 943 行:\par [CHG] 0x3D:=> 0x4C0  

    第 944 行:\par [CHG] 0x3E:=> 0x2F00  

    第 945 行:\par [CHG] 0x3F:=> 0x4000

    第 947 行:\par [CHG] 0x12:=> 0x870E

 

但是、无法为我们的 NotePC 充电。 您会给我们一些建议吗?  

 

顺便说一下、我们要尝试写入  

reg addr:0x30:=> 0x9211、但在写入后、当我们再次读取 addr:0x30 时、它读为 0x9210。

你知道吗?

 

  20260213 (3).txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongwon:

    您使用的是 BQ25710 或 BQ25700 吗?

    提供的寄存器数据是写入器件的内容吗?

    您能否读取所有寄存器? 我对充电状态寄存器和 PROCHOT 寄存器感兴趣、但最好能看到所有这些寄存器。 我在文件中看不到它们。

    此致、

    基督教。