请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS6593EVM
1.我们的降压转换器以低于配置的电流跳闸。
示例:如果我们将降压电流限制设置为 2.5A、降压转换器就会跳闸并将其电压降至 1.9A。 设置为 3.5A、以 2.9A 的电流跳闸。 这是~0.6A 的一致差异。
2.我们卡在降压 PGOOD 信号的配置上。 我们知道降压 PGOOD 窗口和 PGOOD_SELx 寄存器以及降压反馈引脚、但我们不知道如何使用这些引脚创建触发条件。
我们想打造一个降压 PGOOD 信号触发 GPIO 高电平的系统、用于外部通信。
并行连接多个电路板时、我们计划使用 I2C 地址 0x28 和 0x2C、使用 GPIO10 进行切换。 我们能够通过 PFSM 进行配置、并验证其是否在独立电路板上正常工作。
但是、当我们通过堆叠或跳线并行链接 2 个 EVM 时、每当我们尝试编程到 0x2C 地址、而 0x28 编程成功时、都会收到“Programming EEPROM Failed“错误消息。