请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25856-Q1
我们使用该 IC 来对备用超级电容器组(12 节电池)进行电源管理。 我们的设置不包括任何 ACFET 或 BATFET、系统电压 (~24V) 通过降压/升压转换器直接连接到超级电容器组、并且组只会使用反向模式进行放电(请参阅随附的原理图)。
我们的问题源于我们将存储体消耗到任何低于 3V 的电压、如果我们恢复系统电压、充电器将拒绝再次开始为超级电容器存储体充电。 我们的相关寄存器配置如下:
- EN_TERM=0b
- EN_PRECHG=0b
- 看门狗=00b
- EN_CHG=1b
- EN_CHG_BIT_RESET_BEHAVIOS=1b
- EN_AUTO_REV=1b
- sysrev_UV=1b
恢复输入电压后、当充电器在组电量耗尽至 3V 以下后拒绝充电时、REGN 为 0V、/REGN 为 PG 低电平(识别到 PG)
我们已经手动将电池组充电至 3V 以上、以恢复正常运行。 我们怀疑、当我们第一次组装银行时、电池周围坐着会产生残留电荷、这就是为什么它在一开始就成功充电。
无论是在硬件还是软件中、我们都应该如何解决这一问题、以便无论银行的电量耗尽程度如何、它都可以恢复充电? 请提供任何指导。