This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:ADC 为低电平时的电压读数

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616973/bq25758-voltage-readings-on-adc-low

器件型号: BQ25758

您好、

我有使用 BQ25758 的电池充电器设计。 我可以使用 REG0x04_ADC_ADC Output_Voltage_Limit 寄存器准确地设置转换器输出电压、但当我使用 REG0x33_VOUT_ADC 读回电压时、在 5V 至 30V 的电压范围内、读数约为 0.2V 低。 这是预期行为吗? 每个电压设置的误差都是一致的、因此可以在我的设计中进行校准、但也可能缺少一些明显的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    感谢您查看常见问题解答页面! 由于生产测试中未检查精度、因此板载 ADC BQ25758 被描述为“通用指示器“。 我认为您是正确的、该值通常是偏移、但这可能会随着温度范围的变化而变化。

    如果您需要在整个温度范围内保持高精度的 ADC、您可能需要考虑向系统添加电池监测器。

    此致、
    Michael Bradbourne