This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86838:原理图和放大器;布局审阅请求

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM86838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612473/tpsm86838-schematic-layout-review-request

器件型号: TPSM86838

嗨、

我想再次申请查看 TPSM86838 的原理图和布局。

两个月前、我还没有收到对我以前的帖子的答复。 我们将对话转移到电子邮件中、但我已经停止接收通信。

我想通过 E2E 上的电子邮件或私人消息私下共享文件。

此致、

Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mikael:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikael、

    原理图和布局看起来不错。

    可以使用 X5R 电容器进行输入。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电感器 4.7uH 似乎非常大突然断开输入引脚可能会导致 Vin 引脚上出现高电压、因此请确保不会超过数据表中给出的绝对最大电压。

    - Hitesh