This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7800:环境温度

Guru**** 2768935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613746/lm7800-ambient-temp

器件型号: LM7800

团队、

在 d/s 中、建议的环境温度高达 125 度、最大  

但是、在下面的图 2 和图 3 中、它们没有特定于 125 度环境温度。 您能提供完整的图吗? 客户希望在公司中对该器件进行鉴定并进行评估。 你能帮助提供 Suce 信息吗! 谢谢。  

 

 LM7812CT.png 

 

 

应用:伺服驱动

系统环境温度:55 度

 

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    这些曲线应根据公式 PDmax =(Tmax-Ta)/PDmax 确定 RθJA。 这些曲线来自旧的美国国家半导体时代数据表、使用的热指标在现代定义和封装中不适用。 根据数据表的当前状态、TO-220 和 DDPAK/TO-263 的完整范围可在下面找到:

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.  这 1、2 条曲线之间有什么区别

    2.在此 PD 曲线中、TO-220 是否没有散热器?
    因为原始曲线、 不带散热器的 TO-3 的 PD 大于 TO-220。
     您提供的新曲线显示、不带散热器的 TO-3 的 PD 小于 TO-220。

    为什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    1.橙色线应标有“Max PD 以避免损坏“,因为它使用较高的 ABS。 最大限值。 很抱歉没能捕捉到这一点。 请参阅下面的更新内容:

    2.使用数据表上的当前 PD 时、TO-220 的 RθJA 曲线没有散热器。 散热器的影响可在以下文章中找到: https://www.ti.com/lit/an/slva462/slva462.pdf。 如果您提供所需的'C/W 值、我很高兴添加一条线、表示带有散热器的 TO-220 的行为。

    数据表图像很旧。 我认为、它可能早于当前的 JEDEC 标准(或至少是其采用)、该标准定义了如何测量热指标、并可以根据不同设置进行定义。   RθJA 最终取决于系统、并且 PCB 会有所不同、这可以解释数据表图 2 和我的图表中“无散热器“一行的差异。 此外、正常的器件变更(晶圆制造厂变更,封装版本等)可能会随着时间的推移而改变热行为。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    Texas Instruments 何时估计将在其网站上更新数据表?

    我们可以相应地更新内部数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wong:

    据我所知、没有计划在公开数据表上更新这些内容的日期。  RθJA 决定了最大功率耗散、不是固定或保证的属性。 数据表提供了  根据 JESD51-7 标准板定义的 RθJA 典型值、但 PCB 设计中的任何差异都将改变您的最终 RθJA 、从而使最大功率耗散与温度略有不同。  尽管旧图并不能准确表示 JESD51-7 标准板上的最大功率耗散、但可能有一些电路板设计可用于当前规格下。  

    此致、

    Gregory Thompson