This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052:是一款能够用作高侧开关的 TPSI3052

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616814/tpsi3052-is-the-tpsi3052-able-to-be-used-as-a-high-side-switch

器件型号: TPSI3052

我介绍了如何选择 TPSI3052SQDWZRQ1 作为高侧预充电。 Im 查看应用原理图并看到使用了两个 NMOS 进行反向电源保护、但不清楚是高侧还是低侧。 如果它具有高侧功能和 NMOS、是否有内部自举电容器使之成为可能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    感谢您参加 E2E 论坛并联系我们的团队!

    TPSI3052 可用于高侧和低侧。 外部电容器 Cdiv1 和 Cdiv2 产生自举电容。

    对于预充电、您还可以考虑使用 TPSI31P1 的有源预充电方法。