This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2557X-557XQUICK-CALC:LM2577SX-ADJ 需要信息设计

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2577, LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614788/lm2557x-557xquick-calc-need-info-design-for-lm2577sx-adj

零件号: LM2557X-557XQUICK-CALC
Thread 中讨论的其他器件: LM2577LM5576

早上好、
我购买了您的 LM2577SX-ADJ/NOPB 产品、以便构建 24V 输入转 45V 输出升压电源
我已根据数据表计算了附件组件
是否有这些组件的 Excel 计算器可以在其中输入计算出的参数来验证这些值?
我无法在网站或 Webench 平台上找到一个。
谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simone:  

    这不是一个足够好吗?  e2e.ti.com/.../6840.simple_5F00_switcher_5F00_quickstart.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、此器件看起来像 42V 器件、因此您的应用会超出此器件的额定电压并损坏它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修  
    我会研究它

    LM2577 输出电压高达 65V(请参阅数据表的第 3 页)
    我读错了吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    excell 文件适用于 LM5576

    不适用于 LM2577SX-ADJ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simone:  

    是的、我认为这是降压稳压器。 这款器件实际上是一款升压稳压器、因此可以正常工作。  

    此外、我还有这个 Excel 文件 e2e.ti.com/.../slpc017b.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simone:  

    如果您有时间、可以设计申请并发送以供审核。  

    该器件的快速入门计算器主要用于隔离式拓扑。 如果您的应用不是隔离相关的、我建议改用专用的升压转换器。 谢谢。