请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM65645
我有一个 36V 至 5V 转换器、其中我在自动模式下使用 LM656x5400kHz! 由于环境温度较高、很可能会出现过热、这可能需要在两个转换器之间分配负载。
此转换器似乎不提供具有 Comp 引脚的双相工作封装(例如 LM65460)! 如何将这两个转换器堆叠在一起并确保平衡的电流共享?
是否有任何类似的选项、我可以以相同的效率使用! 我无法使用 LM65460、因为我的高压线路输入可高达 40V。