This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033:寻找高效的升压直流/直流转换器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61033, TPS61099, TPS61299, TPS61029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617029/tps61033-looking-for-an-efficient-boost-dcdc

器件型号: TPS61033
Thread 中讨论的其他器件: TPS61099TPS61299TPS61029

您好、

如果您能告诉我哪些产品满足以下规格并且比 TPS61033 更高效、我将不胜感激。

在另一个主题中、您介绍了 TPS61299 和 TPS61099、但我认为它们都是支持 PFM 操作的产品。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616683/tps61033-looking-for-an-efficient-boost-dcdc/6232855

如果您还能告诉我哪些产品在 FPWM 模式下更高效、我将不胜感激。

VIN = 3V~3.5V

VOUT (IOUT)=5.4V (25mA) 和 3.8V (40mA)

Fsw=超过 2MHz

FPWM 模式

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    另一个 AE Nini 将为 TPS61099 和 TPS61299 提供更多帮助。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    TPS61099 和 TPS61299 器件没有强制 PWM 功能。 对于 FPWM、请使用 TPS61029 或 TPS61033。